This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171 示例

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654751/lm7171-lm7171-oscilation

器件型号: LM7171

LM7171 在 28MHz 处振荡。

网表如下所示。

根据数据表、最好在 2 Ω 和 6 Ω 之间并联一个 2pF 电容器、还是将 10 Ω 输出隔离电阻器更改为 6 Ω 至 13 Ω 至 50 Ω?

2 3 4 6 7 LM7171

In 3 820 ohm   2 6 820 ohm      6 13 10 ohm 6 12 1k Ω   7 GND 0.01uF 7 GND 1uF    

7 GND +15V   4 GND 0.01uF   4 GND 1uF   4 GND –15V

12 13 14 17 16 AD847(下一阶段)

12 16 1k Ω   12 16   1pF 17 GND 0.1uF 17 GND  +15V   14 GND 0.1uF

14 GND –15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享您尝试实现的电路的原理图或图像? 通常、除非绝对有必要、否则我们不建议添加反馈电容、因为它通常会使电路的稳定性复杂化。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上 Tina‑ó n TI file.e2e.ti.com/.../LM7171test.TSCe2e.ti.com/.../LM7171test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我打开了两个文件、两个文件中都没有看到电路。 我不确定它是否在我这边、但您可以尝试再次连接它、或者连接一段电路。

    此致、

    Ignacio