This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:EMC 问题

Guru**** 2999440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1653845/amc3311-emc-issue

器件型号: AMC3311

尊敬的团队:

客户使用 AMC3311 时由于输入端的检测电缆过长 (6/7 引脚、长达 12m) 而出现 EMC 问题。

image.png

目前、他们想将分压器放置在系列的中间、而不是将分压器直接连接到 GND。

image.png

这样可以吗? 您能在这里帮助提供您的专业建议吗? 非常感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    移至电阻分压器的中间位置肯定会有所帮助。 它们的频率范围是多少? 我假设使用 30MHz 或 60MHz、但提供的图上没有指定限制。  

    根据所需的频率范围、最好检查共模扼流圈器件型号和阻抗随频率变化的曲线。  

    我们还可以查看布局、以检查是否存在可能使噪声绕过共模扼流圈的近场耦合问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    ‘s 感谢,它的工作!

    客户进一步询问为什么它 可以提供帮助、您能帮您解答吗? 谢谢。

    移至电阻分压器的中间位置肯定会有所帮助。 [/报价]

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    感谢您的确认! 谁是客户?  

    如果放置在电阻分压器的中间、电阻分压器中的电阻器可以帮助衰减从器件发出的发射、类似于电阻分压器帮助衰减器件的输入电压的方式。 理所当然、电阻分压器本身将具有电容、因此电阻分压器的阻抗将随着频率的增加而降低。

    如果放置在电阻分压器的底部、则从器件接地端发出的发射根本不会衰减、例如直接传递到直流或零线。