This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013AM:标签和证书上的生产日期代码不同

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1654469/lt1013am-date-code-on-label-and-on-certificate-is-different

部件号: LT1013AM

你(们)好

我在 TI.com 上购买了以下商品。

LT1013AMJGB 400 PC (TI 订单号:T06312205)

标签上的生产日期代码显示 2311A、但证书上的生产日期代码显示 2311B。

为什么生产日期代码不同? 最后一位数字 A 或 B 是什么意思?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我目前正在研究这一点、并将在得到答案后作出回应。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否仍在调查此问题? 我已经过去了 13 天。 我还想知道 2311B 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在 QA 批号级别记录证书日期代码。 标签生产日期代码记录在货运追踪代码级别。 这两个生产日期代码标签可能不同、因为 QA 批次记录和各个货运追踪代码之间的批次代码后缀可能不同。 运输追踪代码是您收到的特定卷带/管段的正确值。 QA 批次级别日期代码(来自证书)可能与标签略有不同。 为了便于参考、生产日期代码可解码为 2023 年第 11 周(3 月 13 日所在周)。 A 和 B 参考了本周不同的批次。

    此致、  
    Chris Featherstone