This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0300D:S/O:557620

Guru**** 2956780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1661557/amc0300d-s-o-557620

器件型号: AMC0300D

大家好、我有一位客户订购了 pn:AMC0300DQDWVRQ1

 

根据信息:客户收到了 Mouser 发送的有关 Texas Instruments 发布的产品公告 的电子邮件。

Texas Instruments 说:“ Texas Instruments 发现了一种潜力
在某些产品中表现出高输出噪声的问题
温度 (<–30C)。 在温度低于–30°C 时、产品可能会表现出:
解码的 RX 流中的间歇性丢失时钟脉冲 (MODCLK)、
时钟和数据信号损坏、脉宽失真与脉冲
信噪比 (SNR) 增加、VOS(电压
失调电压)和/或 GE(增益误差)。

大约 0.05%的产品可能会受到影响。 的根本原因
不合格可能是由于模拟 RX 块脉宽失真所致
在温度低于–30°C 时可变性太高。 可能存在差异
存在于时间零点。 我们进行了加速应力测试、和
已确认此潜在问题在一段时间内没有增加风险。 。
上述估计值可能无法反映您应用中的实际风险。 您的
根据您的应用和/或使用条件、结果可能会有所不同。“

寻求更换部件的客户。

 

客户想知道库存是否受此更新的影响?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    已实现一个涵盖上述行为的屏幕。 此设备的新装运不应出现此问题。  

    如果可以向这些电子邮件列表提供配送追踪代码和组装追踪代码、则可以确认库存影响。  

    Americas IPA_AMERICAS@list.ti.com
    EMEIA IPA_EMEIA@list.ti.com
    日本 IPA_JAPAN@list.ti.com
    中国 IPA_CHINA@list.ti.com
    亚洲其他地区 IPA_ROA@list.ti.com