请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS3470
您好、
当用户不使用 IOUT_MONITOR 时、他是否需要在引脚上连接上拉和下拉电阻器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: THS3470
您好、
当用户不使用 IOUT_MONITOR 时、他是否需要在引脚上连接上拉和下拉电阻器?
谢谢。
您好、David:
对于 IOUT_MONITOR 引脚、我们建议使用 1k Ω 电阻器将该引脚连接回 VMID。 如果客户使用平衡双电源、则可能接地。 我在下面随附了一张图像、展示了我们是如何在 EVM 中执行此操作的。 您也可以使用分压器(未组装的电阻连接到 IOUT_MONITOR) 、但我们发现最好是直接连接到 GND 或 VMID 的电阻。

此致、
Ignacio