Other Parts Discussed in Thread: CSD95492QVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CSD95492QVM
尊敬的 TI 功率级技术支持团队:
我是一名硬件设计工程师、使用 CSD95492QVM NexFET 智能功率级开发多相 VR 降压电源。
我从 TI.com 下载了公共数据表(文献 SLPS672、仅 13 页)、但这个简短版本 不包含官方的 LSet 下拉电阻器与输出电感器匹配表以及 精确双向电流检测所需的完整校准计算公式。
我的特定请求:
- 请发送给我 完整的 CSD95492QVM 完整长度官方数据表 、其中包括专用的表映射 LSet 电阻器值 (R_LSet 到 PGND) 和相应的输出电感器值 (Lout、nH)。
- 提供官方的 TI 多项式/计算公式、以计算任何自定义输出电感的精确 LSet 电阻。
- 附上有关 CSD9549x 系列功率级(涵盖 LSET 配置)的任何补充应用手册、设计指南或参考设计文档。
背景资料供您参考:
LSET 引脚用于设置内部电流检测电路的电感器参数。 如果没有官方的电阻器/电感器表、我们的电流检测精度、峰值电流限制和热监测器 (TAO) 在大规模生产期间会存在显著偏差。 公共 E2E 论坛仅显示一些零碎的计算示例、而完整数据表中没有标准化的官方表格。
我们的设计使用 100nH 至 470nH 范围内的电感器、因此完整的查找表对于 BOM 原理图发布是必需的。
请尽早将完整数据表和支持设计材料发送到此电子邮件地址。 如果发布完整文档需要任何 NDA 程序、请告知我该流程。
期待您的技术答复。