This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:在输入电压范围更高的情况下、与 OPA388 最接近的等效值是多少?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, TLV888, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1659904/opa388-what-is-the-closest-equivalent-to-the-opa388-but-with-a-higher-input-voltage-range

部件号: OPA388
主题中讨论的其他器件: TLV888、 OPA189

我的研究团队正在寻找一款设计与 OPA388 一样接近但输入电压范围更高的运算放大器。 不仅行为相似,内部结构也尽可能相似。 在低温环境中使用 OPA388 可实现良好效果、但我们希望使用高于 5V 的电压。 我们选择测试的大多数运算放大器在使用 OPA388 达到的温度下无法运行。

 

我意识到这超出了建议的工作温度、但可以使用超出额定温度的元件。 研究表明、低温环境中运算放大器的行为在很大程度上取决于元件的内部结构、并且数据表未为我们提供晶体管级结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    所有 I/O 引脚都包含连接到电源轨的 ESD 保护二极管(如下所示)、这会限制输入电压范围。 这就是为什么即使是 OPA388 等轨至轨运算放大器也会将输入电压范围限制在超出电源轨约 100mV。

    因此、增大输入电压范围的唯一方法是增大电源电压 Vs(最大 OPA388 与为 5.5V)、使用较高的电源电压器件(如 OPA189 和 TLV888)、或使用运算放大器前面带有电阻分压器(衰减器)的差分放大器配置,使输入电压处于其电源范围内 — 请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../OPA388-difference-amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道无法在较高电压下使用该器件的原因、因此我的问题必须归结为:是否有一个晶体管级结构类似于 OPA388 的器件、具有额定电压较高的钳位二极管? 比如说、是否有 40V 版本的 OPA388(或与其非常接近的版本)?

    (我们主要关注的是在运算放大器内部包含 BJT 器件来实现“任何“功能、因为 BJT 在低温下会出现严重的性能下降、而 MOS 器件则不然)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如我提到的、 OPA189 和 TLV888 都是在所有 CMOS 晶体管工艺上实现的 36V 斩波放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不确定这些是 CMOS 器件、还是仅举一个较高电压器件的例子。 明白了、谢谢! 我们会试用这些器件。