This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:双检查逻辑

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1922, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1660543/tlv1922-double-checking-logic

器件型号: TLV1922
主题: LM393LV 中讨论的其他器件

您好、

我尝试使用单个 TLV1922 来检测两个 9V 块电池的欠压情况。

它们串联在一起、因此我将使用运算放大器减法电路来获取最高电池电压(以最大负电位为基准)。

现在、TLV1922 的措辞对我来说有点难理解。

When both IN- and IN+ are within the common mode voltage range:

  1. If IN- is greater than IN+ and the offset voltage, the output is low.
  2. If IN- is less than IN+ and the offset voltage, the output is high.
  3. If IN- is equal to IN+, the output state is technically indeterminite and output state is determined by the random polarity of the internal offset votlage.

那么、有了 A 、这是否意味着输出有效并 被置为低电平 、或者反过来?

(+3.3V 以–9V 为基准、而不是以 GND 为基准)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TLV1922 具有开漏输出。 输出为低电平(GND 引脚电平)或输出为高阻抗、输出由负载设置。

    不同电池电压下的电源状态。 状态 LED 的电阻为 68 欧姆(电流过大)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    DE 电源不正常 LED 应在 5.6V 左右激活、因此电阻器可以满足这一要求。
    (120k /(120k+150k))*5.6V = 2.5V

    68 Ω 的计算公式为 I =(3.3V - 2.0V)/ 68 Ω= 20mA。  

    检测到的电压是否应该连接到 IN-或 IN+是我的主要问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    OUT A 和 B 会变为–9V、这可能并不理想。 –9V 可以是–5.6V

    您是否有兴趣改用 LM393LV。 还没有完成、但它使用 3.3V 作为基准。 IC 接地为接地端、因此 VOL 为接地端(而不是–9V)