This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:在使用 R14 驱动 VMID_IN 时、应如何调整 R62 的大小?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, THS3217EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1660360/ths3217evm-how-should-r62-be-sized-when-using-r14-to-drive-vmid_in

器件型号: THS3217EVM
主题中讨论的其他器件: THS3217、

您好:

我正在设计基于 THS3217 的电路板、并以 THS3217EVM 用户指南 (SBOU161A) 作为参考。

在 第 2.3 节(中量程或基准缓冲器)中 、用户指南指出:

在需要不同输入电压的情况下、调整 R14 电位器(默认未安装)以实现所需的失调电压。 为了在中量程缓冲器的输入端设置正确的电压、必须适当调整电阻器 R62 的大小并移除电阻器 R63。

但是、我无法理解 应如何实际选择 R62。

我的问题是:

R62 的真正用途是什么?

计算 R62 是否有设计公式或建议标准?

对于该电阻器背后的设计原理、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我使用和不使用 R62 对该电路进行了仿真、发现的差异是、当两种方式调整电位器时、R62 电阻器的电压范围确实扩展了。 我找不到这样的公式、但 找到 该电阻值的最佳方法是仿真该电路的基本结构并运行快速直流偏置点仿真。 如果您不需要一定范围的失调电压、那么如果需要特定的电压、可以使用一个简单的电阻分压器。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我仍对一个问题感到困惑。 由于 VMID_IN 具有大约的 22kΩ 输入阻抗、因此增大 R62 会衰减由于电阻分压器而从电位器施加的电压。

    因此、我预计 随着 R62 的增加、VMID_IN(以及 VREF)的可用调整范围会减小。

    您能解释一下“电压范围随 R62 的增大而扩展“的意思吗?

    这是指 VMID_IN、VMID_OUT 或最终放大器输出端的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    很抱歉、混淆了、我翻转了行为。 当 R62 增大时、您的续航里程会减小。 按范围我指的是 VMID_OUT、但由于它是缓冲器、因此也会应用于输入。 我添加了一个图像来展示我运行的仿真以实现这个想法。 每种方式都会调整电位器、从而获得此设置下预期的最大/最小值。 如您所见、没有电阻器能够提供最大的 VMID_OUT 范围。

    此致、

    Ignacio