This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:在使用比较器计算频率时需要帮助

Guru**** 2962440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1660613/lm2903-need-help-in-calculationg-frequency-using-comparator

器件型号: LM2903

您好、  

我使用的是使用 LM2903 的同相施密特触发器。 电路的输入侧基本上是基于差分运算放大器的电路、它将高交流电压放大为低交流电压。 馈送到比较器。 这基本上适用于使用 uC 的过零检测。 我有所有的计算较高和较低的 thersholds 等. 我想计算 ZCD 电路的输出频率。 您能帮我解决这个问题吗? 2903 的数据表中未提及压摆率等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用使用 LM2903 的同相施密特触发器。

    很好。

    该电路的输入侧基本上是基于差分运算放大器的电路、可将高交流电压放大到低交流电压。 这将馈送到比较器

    可能不适合用作比较器。 您能展示一个原理图吗?

    我想计算 ZCD 电路的输出频率

    您是想区分 50Hz 还是 60Hz、还是想知道实际频率(时间周期)。