This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:布局

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, PGA281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1667503/pga280-layout

部件号: PGA280
主题中讨论的其他器件: PGA281EVM

您好:

我想知道 PGA280AIPW 是否有布局指南和/或示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、  

    欢迎来到 e2e Slight smile

    电源去耦:

    • 将旁路电容器放置在 非常靠近 PGA280 电源引脚的位置
    • 对于双极性电源(±2.5V):在 VSON 上使用本地旁路电容器、并具有用于 R/C 滤波的可选 10Ω 串联电阻器(PGA280:电源去耦 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛)
    • 对于单极电源 (+5V/GND):VSON 直接连接到接地平面(无需电容器)
    • 使用低噪声、稳定的线性电源

    数字接口路由:

    • 在 数字布线正下方包含一个适当的接地平面 、以防止反射和过冲
    • 在 SPI 数字输入引脚上使用 50Ω 或 10Ω 串联电阻
    • 使噪声源远离敏感的模拟信号链电路

    一般最佳实践:

    • 在精确测量期间避免进行 SPI 通信、以防止耦合噪声
    • 避免在 GPIO 和 SDO 引脚上使用大电流负载
    • 噪声耦合影响取决于布局、模拟域和数字域的分离至关重要(通过SPI 进行 PGA280 通信)

     有关更详细的布局指南、请参阅同级器件 PGA281EVM 用户指南

    祝您一切顺利、
    Carolina