Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: XTR111
大家好、我不熟悉 PCB 设计、当时我尝试使用 XTR111 设计电路、我遵循了该器件的数据表并在“7.2 典型应用 7.2.1 0mA–20mA 电压至电流转换器“中使用了设计、但不知何故我无法测量任何输出电流。
我有时使用 24V 或 12V 的电源、VIN 从 0V-10V 转换为 0V-5V、转到芯片的 VIN。 我在设计中看到的唯一差异是 IOUT 是悬空的。 我认为、如果允许这样、我就能够在电流测量中连接我的万用表、一根引线连接到 IOUT、另一根引线连接到接地端并测量电流。
您能帮助我排除错误吗?
谢谢!