This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:原理图审阅

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1668208/ina231-schematic-review

器件型号: INA231

您好、

您是否会查看下面的 INA231 原理图? 谢谢!

 

image.png

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    一般来说、我不认为原理图有任何明显的问题。 只是几条评论。

    • 您的上拉电阻都是 1kΩ、通常我们建议使用 10kΩ
    • 不一定需要 A0 和 A1 上的上拉电阻、引脚可以直接连接到 VCCGQ_3V3
    • 我无法在不知道您的最大预期测量电流大小的情况下评论 5mΩ 分流器的大小、但 5mΩ 在满量程下的测量值约为 16A (INA231 最大分流电压输入= 81.92mV)、因此请确保其大小与功率 (2W) 适当
    • 如果您打算使用 ALERT 引脚功能、那么它是一个开漏引脚、因此您需要通过上拉电阻将其连接到 VCCGQ_3V3

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    • 我们将评估是否将上拉电阻值更改为 10kΩ。
    • 我们已保留此选项供将来使用。
    • 我们将注意功率 (2W)。
    • 我们有一个上拉电阻器连接到 VCCGQ_3V3 (R15)。

    谢谢!

    Jeff