This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:询问用于监测 DC/DC 转换器输出的电流传感器的位置

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62914, INA238, INA3221, TPS562211, TPS62918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1668590/ina3221-inquiry-regarding-the-location-of-the-current-sensor-for-monitoring-dc-dc-converter-output

器件型号: INA3221
主题中讨论的其他器件: TPS62914、 INA238、 TPS562211、 TPS62918

您好:

客户希望使用 INA3221 或 INA238 来监控 DC/DC 转换器的输出电流。 他们打算将 TPS62914、TPS62918、TPS562211 等用作 DC/DC 转换器。

在这种情况下、下面图 1 和图 2 中的哪个位置更适合放置电流传感器?

image.png

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    这两种实现都可行、但我推荐使用图 2。 在图 1 中、R1/R2 路径上的电流测量将丢失一些。 在图 2 中、将直接从转换器的输出获得完整的电流测量值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis