Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC0300D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AMC0300D
主题中讨论的其他器件: AMC1301、
您好的团队、
我们过去使用 AMC1301、希望使用 AMC0300D 进行替换、以降低成本。
我们发现 AMC0300D 的最大输入共模电压为 1V、但其值为 AMC1301 的 (VDD1 - 2.1V)。 为什么? AMC0300D 是否与 AMC1301 具有相同的性能?