This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2381:时钟

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2381, OPA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1668245/opa2381-clocking

器件型号: OPA2381
主题中讨论的其他器件: OPA381

尊敬的团队:

我目前正在为 Zeiss 开发另一个使用 OPA2381 的项目。 他们对温度行为进行了全面研究、并发现与一些运算放大器存在某种共振。 封装内的两个运算放大器是否共用同一个时钟?

谢谢、

Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 OPA2381 的两个通道不共享时钟、但即使它们有时钟、也极不可能显示为“使用某些运算放大器“的谐振 — 请展示示波器图像。 OPA381 系列运算放大器采用自动置零拓扑、信号路径中具有时间连续 18MHz 运算放大器。 该放大器使用专有技术对每个 100µs 进行零校正。 上电时、放大器需要大约 400µs 才能实现指定的 VOS 精度、其中包括大约 100µs 的一个完整自动置零周期和偏置电路的启动时间。 在此之前、放大器将正常工作、但失调电压未指定。 该设计几乎没有混叠且低噪声。 零校正以 10kHz 速率进行、但由于内部滤波、该频率下几乎不存在基波噪声能量。 出于所有实际目的、任何干扰都具有 20MHz 或更高的能量、必要时很容易进行滤波。 大多数应用对此类高频噪声不敏感、无需进行滤波