Other Parts Discussed in Thread: XTR115
器件型号: XTR115
您好、TI 专家
多年来、客户一直使用 XTR115UA/2K5 元件制造产品。
然而、XTR115UA/2K5 元件的间歇性故障发生在年度量产量的一小部分、因此客户希望修改电路。 (请参阅随附的原理图)
客户计划将 D8 和 D14 TVS 二极管从 1.5kW 更改为 5kW 元件。
Q1) 您是否可以建议在保护 XTR115UA/2K5 元件方面进行更多改进?
Q2) 7 引脚的绝对最大额定值 (V+) 为 40V。 不过、D8 和 D14 TVS 二极管的最大钳位电压分别为 45.4V 和 53.3V。 这是否是 XTR115 故障的原因? 我们是否应该使用最大钳位电压为 40V 或更低的 TVS 二极管?
请检查。 谢谢你。