This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:原理图设计审查

Guru**** 3019200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, RES21A, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1674552/tlv2186-schematic-design-review

器件型号: TLV2186
Thread 中讨论的其他器件: RES21A 、OPA320、 OPA333

尊敬的先生/女士:

我设计了一个直流传感器、我将共用一个硬件信号处理部分来进行审核。请就此发表评论。
其电压输入基本上为±600Vdc 或±10VDC 或±100mVDC、或电流输入为 0 –5mA、0 –10mA、0/4 –20mA。 输入信号的频率为 0Hz。

我附上原理图 PDF、供大家参考。 请在方便时进行查看并提供您的评论您的评论将对我们的设计有很大帮助。  
谢谢!
ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    1. 我认为您的电路中有许多不会组装的 0 欧姆电阻器。  总体而言、这些电路看起来正确、但一次只能使用其中一个选项。   
    2. 使用相同的拓扑。  RES60A 是 TI 提供的一个电阻网络。  此网络的作用与电阻器串相同、但精度和温漂更高。  它占用的电路板面积也要少得多。  您可能需要将其视为一个选项。   
    3. 我不理解 C8 和 R34 的用途。  我认为这不是问题、因为 R34 安装了一个 0 欧姆电阻器、而电容器未安装。  通常、在缓冲器上添加反馈电阻器没有必要也没有帮助。
    4. 对于 U3B、我建议添加反馈电容器、或者至少为电容器放置一个占位符。  反馈电容器有助于解决稳定性问题和降低噪声。  输入分频器 (R26/R29) 的容差会引入增益误差、而反馈 R35/R31 的容差也会引入增益误差。  您可以使用 RES21A 等电阻网络  来最大程度地减小此误差(参见 res networks )。  
    5. 由于电阻分压器和 Vcc3V3 电源的容差、用于生成 Vref 信号的运算放大器具有精度限制。  3.3V 电源可能会有很大的精度变化。  通常、对于这种电压基准、我会推荐专用的 串联电压基准。   
    6. 我检查了高电压和低电压衰减器的传递函数。  对于高电压情况、衰减器的输出为–1.6V 至+1.6V、对于低电压情况、衰减器的输出为–2.8V 至+2.8V。  这两种情况都会为 U3A 和 U3B 生成线性输出(见下文)。
    7. 我认为 U5 可能会不稳定。  这不是 TI 器件、但与 OPA333 类似。  该放大器通过 20 Ω 电阻器驱动 2.7nF 容性负载。  通常、像 NSC333(或 TI 的 OPA333)这样的斩波放大器需要更高的隔离电阻。  我建议使用更适合驱动容性负载的 OPA320 等器件。  如果您决定使用此配置、我建议您对其进行原型设计并检查稳定性。   运算放大器稳定性理论和补偿方法 涵盖了该主题。  第 6.2 节讨论了斩波输出阻抗如何使这些放大器的稳定充满挑战。   

    e2e.ti.com/.../tlv2186.TSC

    此致、艺术