Other Parts Discussed in Thread: UA747
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UA747
您好、
当前数据表更改了引脚排列图、以删除偏移引脚、但也交换了 OUT1 和 OUT2。 我只想确认这实际上是对器件的设计变更、还是文档中的错误。 此器件的存档数据表(以及我公司使用此器件的旧设计)在引脚 12 上显示 OUT1、在引脚 10 上显示 OUT2。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Charles:
UA747 在 2024年11月20日 上发送了产品变更通知、指示芯片正在从 150mm 和 200mm FAB 过渡到现代 300mm 晶圆制造厂。 在过渡期间、芯片进行了设计更改、以便转移到现代晶圆制造厂。 数据表最近也进行了更新、并删除了偏移引脚。 但是、输出与旧器件保持在相同的引脚上、数据表中有一个关于输出 1 和输出 2 的拼写错误。 它应该是 引脚 12 上的 OUT1 和引脚 10 上的 OUT2。 我会注意到这是为了更改。
https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_ PCN_20241119003_1_PCN.pdf Change_Notification
此致、
Chris Featherstone