This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:放大器稳定时间

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA2626, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1668016/opa2626-amplifier-settling-time

器件型号: OPA2626
主题中讨论的其他器件: THS4551、 TINA-TI

TI 团队大家好、

我将为 14 位流水线 ADC 设计模拟前端、 我的输入信号是 来自源的伪数字脉冲波形、当前直接连接到 THS4551。 THS4551 由 单电源供电 、并将单端输入转换为 ADC 的差分输出。

信号特性包括:

  • 输入电压范围: 0.2V 至 2.8V

  • 信号类型: 伪数字脉冲波形

  • µs 压摆率:80V/μ s

  • µs 压摆率:45V/μ s

  • 源的 µV 噪声:80 μ V

  • THS4551 差分输出直接驱动 14 位流水线 ADC。

请您就以下问题提供指导:

  1. 单独 THS4551 是否足以驱动具有此类脉冲输入的 14 位流水线 ADC、或者 在 THS4551 之前或之后添加 OPA2626 是否可以提高稳定性能?

  2. 选择 OPA2626 等额外高速放大器时有哪些决定性因素? 决策是否主要基于 ADC 输入要求、THS4551 建立性能或输入信号的特性?

  3. 如何计算 THS4551 是否满足 14 位 ADC 所需的稳定精度? 哪些参数(稳定时间,带宽,压摆率,大信号响应,ADC 采集时间、 等)是否应进行评估?

  4. 我的输入信号是基于脉冲的、而不是正弦的。 在 ADC 对信号进行采样之前、验证放大器输出是否已经充分稳定的建议方法是什么?

  5. 如何尽可能降低从信号源到 ADC 输入的寄生电容的影响? 是否有有助于保持快速边沿速率和稳定性能的建议 PCB 布局实践或接口电路?

  6. 输入信号源的频率为 7.5-10MHz  
  7. 还告诉我是否使用函数发生器模拟输入 SMA 连接器测试外部需要 50 欧姆端接? 如果我的函数发生器是 50 欧姆阻抗状态那么需要? .如果直接从源而不是函数生成器,那么我需要把什么端子在我的 PCB 中如何计算泰铢?

感谢您的指导和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishant、

     感谢您联系我们!

    1. 是的、THS4551 可以单独驱动 ADC 进行单端至差分端转换、以满足您的上升/下降时间要求。 差分为 2.6V 和 THS4551 压摆率时、上升时间将为几十纳秒。   

    2. 如果您在之前只能添加一个阶段
      1. 在满足带宽需求的同时需要更多增益
      2. 额外的有源滤波器级
      3. 您期望输入源和 FDA  在物理上远离(通过电缆)、并且需要一个缓冲器。  
      4. 如果您的源具有极高的输出阻抗(> 10kΩ)并且需要专用的高阻抗缓冲器。

    3. 我建议点击以下链接观看 SAR ADC 前端元件选型下方的视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html、并使用模拟计算器计算使稳定时间小于 1LSB 所需的 RC 滤波器桶。  https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC



    4. 例如、在您的情况下、您需要满足 1LSB -->(2.6V)/(2^14)= 159uV、1/2 LSB -> 80uV 的建立目标。 选择 ADC 后、您可以查看数据表中的采集时间和电容采样保持值、以确定 系统是否能够以数学方式稳定在采样窗口内。 另请注意、放大器和 ADC 之间必须有外部 RC 网络。 当 ADC 采样开关闭合时、外部电容器充当本地电容器来吸收电流反冲、而串联电阻器隔离 THS4551以防止容性负载、从而降低可能导致瞬态振铃的相位裕度。 在上面链接的视频中、它将展示如何使用计算器、然后使用 TINA-TI 或 PSpice for TI 扫描 RC 值并选择符合 1/2LSB 稳定限值的值。  

    5. THS4551 的物理位置是否会远离 ADC? RC 滤波器的电阻器足以与 FDA 隔离、然后我们建议在布局上对称地进行布线。 此外、使 ADC 靠近 FDA 和外部 RC 滤波器。 其他布局说明是在您的电源处放置去耦电容器(小值应尽可能靠近放大器的电源引脚,而较大的电容器可以更靠近您的电源。 我们始终建议遵循 THS4551 EVM 中显示的布局,当然您可以在输入和输出端移除平衡 — 非平衡变压器: https://www.ti.com/lit/ug/slou447/slou447.pdf?。此外、确保 FDA 的 VOCM 范围满足预期的 ADC VREF 范围。 ADC 的 VREF 引脚将连接到 FDA 的 VOCM 引脚。  

    6. 上面的公式考虑了该频率范围。

    7. 如果布线较长或使用长布线进行连接、则可以认为需要阻抗匹配的–10MHz。 本文 详细说明了 何时 需要阻抗匹配以及为何需要阻抗匹配。 在您的情况下、我继续操作、仍然保持阻抗匹配。 由于要将单端转换为差分、因此要稍微复杂一点、然后再添加 50 欧姆至 50 欧姆、因为 FDA 的两条路径都必须对称、以避免输出端出现任何共模误差。 我们有一个计算器、可以帮助您为应用选择 RG、RF 和 RT(端接)。 计算器链接: https://dev.ti.com/gallery/view/3454860/FDA_Calculator_v3/ver/1.0.0/

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我正在设计一个针对 快速变化的伪模拟传感器信号的模拟前端 、并将 THS4551 用作全差分放大器/ADC 驱动器。

    我需要有关以下架构的一些指导:

    信号源→可选高速缓冲器→THS4551→差分 ADC

    我的主要要求是:

    • 快速信号转换
    • 快速稳定、并具有超小的过冲/振铃
    • 低噪声和失真
    • 可调节直流失调电压
    • 具有受控共模电压的差分输出
    • 良好的 ADC 驱动能力

    1.可调节直流失调电压/直流恢复

    我想 在初始 PCB 设计中包括直流失调 电压调整、以便我可以在评估期间改变信号的直流电平、而无需 PCB 电源引脚。

    对于 THS4551、实现这一目标的优选方法是什么? 由于失调电压是可变的、目前设计中未定义。失调电压可能会根据实际硬件测试中的要求而变化、因此要求大约一次才能执行该操作并输入配置、并且可以根据要求进行更改  

    正如我之前告诉过的输入规格、您可以检查 ADC 的 Vcm 为 0.9V、以获得出色性能、并与 Vocm 引脚连接、去耦电容为 1uF  

    最好是:

    • 调整 VOCM 电压?
    • 向放大器输入/反馈网络注入可调直流电压?
    • 使用直流耦合和直流恢复方法?
    • 为未来的失调电压调整提供电阻/DNP 选项?

    重要的要求是失调电压应在保持 低噪声、低失真、稳定性和快速稳定的同时进行调节。

    2. THS4551 之前的缓冲器

    我还考虑 在 THS4551 之前放置一个 OPA2626 等高速缓冲器:

    Source→OPA2626→THS4551→ADC

    额外的缓冲器是否会提高快速变化信号的驱动能力和稳定性能、或者通常最好直接驱动 THS4551?

    在以下方面是否存在任何具体问题:

    • 增加了稳定时间
    • 积累的噪声
    • 稳定性
    • 输出阻抗
    • 驱动 THS4551 输入网络
    • 总体瞬态响应

    对于这种类型的信号、您是否会推荐 直接来自信号源的 OPA2626 + THS4551 或 THS4551?

    感谢任何 使用 THS4551 设计类似高速传感器/ADC 前端的人员提供指导。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何减去我的信号电压附带的失调电压。 我可以通过放大器和 ADC 链进行计算、否则我将无法使用 ADC 的全动态范围。 我的 ADC 的 AVDD=1.8V。  

    这种变化的电压在运行中是系统实践的、具体取决于我必须在电路中输入的方式和配置、以便在减去失调电压后正确地将信号馈送到 ADC、并进行衰减、从而也使其处于差分 2Vpp 范围内。 请告诉我需要做什么?

    放大器当前仅在 ADC 之后的链中存在 THS4551。 是否需要在建立链路之前检查输出电压波形? 我是否应该使用 OPA2626 来检查模拟输出电压波形、然后使用接头引脚连接器来减去失调电压、使系统具有低稳定时间、然后使用 THS4551 和 14 位高速流水线来获得良好的 SNR?

    如果我仅使用 THS4551、则需要输入什么失调电压配置、并且我可以处理的信号电压为 0.2V 至 2.8V(脉冲)伪模拟信号、如上述的压摆率所述  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我的模拟源具有:

    • 输出电阻: 160Ω

    • µV 噪声:80 μ V

    • 最大负载电容: 25 pF

    我有多个模拟通道、希望实现 快速稳定、低通道间串扰和超低功耗。

    建议的方法是:

    1. 尽可能减小源输出直接看到的电容?

    2. 如何减少多个模拟通道之间的串扰?

    3. 使用串联电阻器或缓冲器而不会不必要地增加功耗?

    4. 如何保持快速稳定?  

    5. 是否有任何建议的端接电阻器(如果有)? 对于上面我所述的该放大器模拟输入规格的放大器悬空输入?

    任何 针对这种情况的建议串联 R/电容范围或 PCB 布局指南都会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    希望您表现出色、

    我确认很快我会得到我的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:  

    Sima 目前不在办公室、因此我将在此期间尽力提供帮助。  

    您能否澄清 一下、这些问题适用于采用 THS4551 的同一设计或不同的应用?   

    • 模拟前端、用于  具有可调直流信号的快速变化伪模拟传感器信号
    • 多个模拟通道、希望实现 快速稳定、低通道间串扰和极低功耗

    您是否确定了要使用哪个 ADC? 目标信号转换速度和稳定时间有多快?  

    此致、
    Ashley