Other Parts Discussed in Thread: OPA2626
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPA2626
主题中讨论的其他器件: OPA626
你好
对于 OPA2626、我知道 25℃ 下的最大失调电压可能为 100uV。 在宽温度范围内、温度可能为 300uV。
但对于失调电压漂移、给定条件是相同的。
对于输入偏置电流、情况也是一样的。
也用于输入失调电流和输入失调电流漂移
您能解释一下吗?
提前感谢!