This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:所有通道之间的偏移不恒定,即使共模输入也是0

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2332, INA332, INA2321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066487/ina2332-offset-is-not-constant-among-all-channels-even-common-mode-input-is-also-0

部件号:INA2332
“线程”中讨论的其它部件: INA332INA2321

大家好,我需要设计方面的帮助

我使用2个 INA2332 IC 来处理4个负载单元,我希望获得500的增益,因此计算的电阻器为 R2=1M,R1 =10K  
输出中所有4个通道使用相同类型的电阻器,但我在一个通道中获得1.2V 的偏移,在另一个通道中获得0.6V 的偏移  

我可以使用偏移量,但它应该是恒定的,这样我可以通过添加电阻器分频器从输入中减少偏移量  

我尝试过的东西  
1)我尝试接地参考引用 A 和参考引用 B  
2)我尝试了更多的电阻器组合,我可以找到更多的偏移量变化  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    我看到了几个问题:

    1.您不能保持参考引脚未连接。 将其连接到中电源,由低阻抗驱动。

    2.22nF 的电容负载过高。 将 R9和 R22增加到47...100R。

    请记住,负载单元可以显示巨大的偏移电压。

    输入偏移电压高达 INA2332 +/-9mV,也乘以505增益,在 INA2332输出时,偏移电压最高可达+/-4.5V。 您应该降低增益或调整偏移电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    感谢您的发帖。 Kai 的分析正确。 在单电源应用中,建议将其连接到中电源。 数据表第10页对此进行了进一步说明。  请应用 Kai 的建议并告知我们反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Kai 和 Tamara  
    感谢你的帮助


    我根据 你的建议进行了更改  

    参考电压设置为1.65V 的中等电源  

    现在我的4通道电压仍有一些差异,分别是1.885V,1.090V,1.215V,0.478V  

    我将负载单元从一个通道1交换到通道2,以检查负载单元是否存在
    但是,该通道的偏移电压仍然保持不变  

    此外,增益线性度还可以,但我们能否进一步改进,我已附加了一个结果图像  



    随附更新的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    正如我已经提到的:

    [引用 userid="339984" url="~/support/扩音器-组/放大器/f/Amplers-forum/1066487/ina2332-offset-is -不恒定-全信道-均匀共模输入-也是-0/3946204#3946204]4. 输入偏移电压高达 INA2332 +/-9mV,也乘以505增益,在 INA2332输出时,偏移电压高达+/-4.5V。 您应该降低增益或调整偏移电压。[/quot]

    因此,您看到的 INA2332通道之间的差异来自各个 INA2332的不同输入偏移电压。 请再次大幅降低收益。

    降低增益后执行增益线性分析。 我相信您会看到更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    除了按照 Kai 的建议降低增益外,您能否澄清您要向 INA 输送的电压? 在测量过程中的任何时刻,您在 In+和 In- of the INA 上看到什么? 我想确保输入差压和共模电压在该 INA 的线性范围内。  

    我们在模拟工程师的计算器中有一个计算器工具,名为“INA VCM v VOUT”。 您可以在此处选择 INA332,然后输入电源,增益,参考电压和共模电压。 计算器将输出线性工作范围的边界图,包括允许的输入差分电压和预期的输出摆动。  

    您可以在 以下位置下载计算器:https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    下载完成后,点击“放大器和比较器”旁边的小号+,然后点击“INA VCM 与 Vout”。 下面是一个快照:

    在这里,我选择了 INA332,具有3.3V 单支持,50V/V 增益,1.65V 参考。 我还“假设”VCM 是中等电源,以允许最宽的输入动态范围,但这将取决于您的特定输入信号。 请确定此值并输入相应的级别。 但是,假设上述情况,允许的输入差分电压为-3.328mV 至891.098uV,以产生0.025V 至2.1V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我可以看到更好的性能  
    但我们可以做些什么来增加所有放大器之间的线性  

    我们需要使所有负载单元的线斜率相等,以便有效地实施校准算法  

    分享收益结果设定为95






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    遗憾的是,载荷单元格因其巨大的偏移误差,增益误差,线性误差和零件到零件的变化而广为人知。 此外,其中一些还显示了相关的滞后错误。

    一种补救方法是选择预校准的称重传感器。 但这可能非常昂贵。 或者,您可以用手,件对其进行单独校准。

    确实可以使用桥腿中的修整室校准负载单元。 但这种方法可能会导致高温漂移,因此不建议使用。

    最简单的方法是在仪表放大器中选择低增益以防止信号剪切,并在软件中执行所有校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    凯的分析和建议是正确的。 请告诉我们我们如何支持您向前迈进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢凯和塔马拉的所有帮助  

    如果我们去看 INA2321,因为电流的偏移为9mV,这会有1mV 的偏移,该怎么办?

    有了它,我们至少可以减少初始偏移量  

    您的建议是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharv,

    是的,你可以做到这一点。 但作为一个微功耗仪表放大器,INA2321的噪声明显较高。 这可能是高增益时出现的问题。 此外,出于同样的原因,INA2321的速度不如 INA2332的快。