This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:VCLAMP 限制

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066419/lmh6553-vclamp-limit

部件号:LMH6553
“线程:测试”中讨论的其它部件,

在数据表第4页中,最大 VCLAMP 电压指定为 VCM + 2.0V。  注7规定,超出限值可能导致设备电流过大。

但是,表上方的测试条件指定了 VCM = 0V 和 VCLAMP = 3V (对于+/-5V 条件)。

那么,设备是否应该使用 VCLAMP > VCM + 2.0操作? 如果是,实际限制是多少?

此致,

艾蒙·埃根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:我意识到“峰值电压”被指定为3.0V,但为什么所有其他参数的正常测试条件都被指定为 VCLAMP =3.0 (如果该电平不是用于连续操作)?

    由于 VCLAMP 的电源电流被指定为最大37mA = 3.0V,并且由于这种情况会导致电源电流过大,因此当 VCLAMP 降低时,电源电流是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon 您好,

     这真的是一个好问题。 根据以下数据表数据(第10页至第18页)所示,在3.0V 的 VCLAMP 峰值电压下测试了配有+/-5V 电源的 LMH6553的电气特性。 尽管如此, 在 将 VCLAMP 设置为2.0V 以持续运行的情况下,测试了电源为+/-2.5V 的设备的电气特性。  

     通常可以以小时/天为单位定义连续操作。 放大器将在一段时间后而不 是在峰值条件下瞬间增加电源电流。 我建议您查看第5-7页上的 vs =+/-2.5V 电气特性,以确保 LMH6553的连续运行。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima 您好,感谢您的回复。

    我不确定我是否理解你的意思。

    首先,您说供给电流将缓慢上升-芯片中的哪种机制会导致任何如此 长的时间常数? 我只能想象这种机制是热的吗?

    其次,您表示建议查看+/- 2.5V 的连续运行特性。 如果我想知道它是如何在+/-5V 下运行的,为什么我要看+/-2.5V 的情况? 或者您是否说芯片设计为不能在+/-5V 下连续运行? 如果是这样,数据表是否应该明确说明这一点?

    此致,
    艾蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon 您好,

     很抱歉耽误了回答,我正在等待设计工程师提供有关第一个问题的更多详细信息。 该机制将由晶体管过载引起。 对于第二个问题,该设备设计用于+/-5V 的两种操作(峰值和连续)。  

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon 您好,

     很抱歉您延迟确认此问题。 他们确认过载夹紧装置确实使共模和电源之间的晶体管饱和,从而随着时间的推移增加了设备的静态电流。  数据表中峰值夹持电压的参数在这种增加发生之前进行了特征描述。  

    谢谢你,
    Sima