This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:0-4 Hz 输入频率,RL 和 RS 应使用什么值?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066003/lm331-0-4-hz-input-frequency-what-values-should-be-used-for-rl-and-rs

部件号:LM331

大家好,

我的客户希望在输入频率到电压转换时使用频率低至0至4Hz 的频率。 使用图18中的 Vout 方程式,他们试图找出要使用的 RL 和 RS 值。 他们希望对 RL 使用100K,然后调整 RS。 但是,如果 它们的左后为100k,则 RS 必须约为13ohm。 他们担心这种电流真的很低,LM331也不会非常喜欢,或者充其量它会浪费大量运行 LM331的电流,使其只能接地13欧姆,电阻器会变得非常热。

他们发现了一条电路,可以通过额外的阶段来提高频率,但他们宁愿不这样做。 您能否告知他们应设置哪些值来为 RL 和 RS 提供低频率?

谢谢,

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    LM331数据表未提供有关电阻器(如 RL,R 和 Rt)合理组件值范围的信息。 如果   要在实际使用中获得预期的性能,LM331不能承受太大的组件范围。 例如,R 需要接近14千欧。 这就是为什么数据表原理图中的 R 是一个12千欧固定电阻器,带有一个5千欧电位计。 此外,Rt 应 接近原理图中所示的6.81千欧。 引脚1是 F 至 V 模式下的电流输出,位于135 uA 附近,因此在 宽输出电压范围内,电阻负载的值需要更高,如100千欧。  

    由于客户对 组件值范围有偏好,因此他们可能希望使用 LM331,这可能不是 应用程序的最佳选择。  查看 LM2907/LM2917,了解它是否配置为 F-V 转换器,以更接近满足其要求。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    这种频率到电压的转换在 Hz 和亚 Hz 频率范围内无法正常工作。 请记住,0Hz 表示无限的周期长度。 即使 LM331能以如此低的频率工作,您也会遭受巨大的沉降时间,因为转换方法需要几个周期才能完全稳定。

    我会使用数字方法。 微控制器可以轻松测量两条连续边线之间的时间间隔,从而确定输入信号的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,似乎最好选择微控制器选项,但现在我想知道为什么 LM331被广告为接受低至1Hz 的输入(如果它不能达到规格)? 这令人困惑,可能会误导客户。 我能否进一步澄清? 或者我错过了什么——请告诉我。

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    数据表确实表明 LM331具有 范围广泛的全标频率: 1 Hz 至100 kHz。 因此,它在低端可以使用1 Hz。原始 POST 表示需要低至0 Hz 的频率,在这种情况下,输出将为零。 我想凯担心 的是,如果尝试应用 低于1 Hz 的 LM331,会说赫兹的几个部分:“由于转换方法需要几个时期才能完全稳定,因此会有大量的稳定时间。”  

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解,谢谢你的回答! 因此,如果他们要进行1Hz 到4Hz 的输入,并使用数据表中应用原理图和上面提到的应用原理图中推荐的电阻器值,那么他们应该能够在零件上获得良好的/预期的性能,而不会有巨大的稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

     F 至 V 转换器第9.3.1节中的 LM331数据表表示:“在图18的简单电路中,该电流在网络 RL = 100 kΩ 和1 μF 中被过滤。 波纹将小于10 mV 峰值,但响应速度将缓慢,时间常数为0.1秒,精度稳定为0.7秒至0.1%。”  此外,它还指出“V 至 F 转换器响应本身可以快速,但 F 至 V 响应不能快速。” 波纹滤波器反应 缓慢。 但是,由于应用的最小输入频率为1 Hz,且持续时间为1秒,因此过滤器定时 应提供所注意到的0.1 %的精度。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    我会尝试一下这项计划:

    (请注意,上述 LM331型号未经 TI 授权,根本不包括原 LM331的所有子项。 这只是一个功能模型,它显示了所选组件和时间常数的波纹和沉降时间。 模型甚至不能判断 LM331是否能与这些组件和时间常数配合使用。 所以,把模拟看作是一个简单的思考实验。)

    e2e.ti.com/.../LM331_5F00_f_5F00_to_5F00_v.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lauren,

    除非您有任何其他问题,否则请关闭此 e2e 查询。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程