This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:日期代码信息

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066438/opa2541-date-code-information

部件号:OPA2541

 日期代码信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jazz,

    TI 不会在公开论坛上共享日期代码信息,因为产品假冒者可以利用这些信息。 您是否对您拥有的 OPA2541产品的有效性有怀疑,或者这是存放时间过长的材料?  

    我不知道我们能为您提供什么,但如果您对 OPA2541产品有一些清晰的图像,您可能会看到这些图像,从而为我们提供一些值得关注的东西。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我们希望检查此日期代码是否 为81ZKJ9C。  

    你可以说这是正确的 d/c 是2018年吗???

    请向我们提供或提供您的数据表,以供我们查询。  

    谢谢  

    爵士乐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jazz,

    OPA2541SM 至少自1987年以来就已推出。  我从设备标记 图像中真正能看出,自产品推出以来,制造年份已以“8”结尾。 图像中的设备看起来清新明亮,所以我认为它们可能是2018年的,但我无法肯定地说。

    由于我 无法透露有关 TI 用于 OPA2541SM 的日期和批号格式的详细信息,因此您可以使用另一条途径至少确认您拥有的产品的有效性。 我所指的 TI 资源 可用于验证它是假冒的还是有效的 TI 产品。 如果您至少使用该资源,您将能够找到该资源。 我不知道 TI 将通过该资源提供哪些附加信息,但我认为值得一试。 以下是这些信息的链接:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    该链接 列出并解释 执行验证所需的项目。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jazz,

    除非您有任何其他问题,否则请关闭此 e2e 查询。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程