This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:WQFN 封装有关包装(导联和树脂模具)的问题跟进

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066795/lmh6881-wqfn-package-questions-about-packaging-leads-and-resin-molds-follow-up

部件号:LMH6881

大家好,团队

是否有任何包装工程师或产品线工程师可以帮助我解决此客户问题?

客户一直在问,我无法从 QEM 获得回应。

请检查此 URL。
www.nxp.com/.../AN2467.pdf

LMH6881SQ/NOPB 为3.4.1,3.4.2或3.4.3?
我认为这是3.4.1。
LMH6881SQ/NOPB I 的数据类似于3.4.1中的数据。
我想确认是否可能由于制造变化而出现3.4.2。
您收到的附加电子邮件似乎正在讨论3.4.3,它是否不同?

相关帖子。

e2e.ti.com/.../ucc28782-questions-about-packaging-leads-and-resin-molds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

     LMH6881SQ/NOPB 具有扁平无引线封装,带有暴露的散热垫,该垫在内部与接地引脚接合。 以下是软件包中的一些附加资源: Link1Link2

      我必须与包装专家讨论模具的具体细节,并在收到更新后尽快与您联系。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    客户主要想确认 原料是否留在导联一侧。

    这有可能吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

     我对此也不确定,但也会将此事转达给包装专家。 我收到回复或在下周中更新您的信息后,会通知您。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    此线程是否有任何更新?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,  

     很抱歉耽误你的时间,我找到了正确的联系人,并向他们发送了一封电子邮件。 期待明天做出回应。

    谢谢你,  

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    好消息。

    等待您的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

     我收到了 QFN 包装经理的回复。 简短答案:否,导联侧没有残留的树脂。 我会通过电子邮件向您发送详细解释。

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢您的回复。

    非常有帮助。