This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:级联差动放大器

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065943/ths4541-cascaded-differential-amplifiers

部件号:THS4541

大家好,团队  

美好的一天! 我代表客户发布此信息。  

我已在此处分享了调查的全部详细信息:

我正在使用 THS4541差分放大器放大极低电压信号。 THS4541的最大增益为14 V/V,但我需要更高的电压增益。 我可以在串行(级联)中使用两个 THS4541来获得更高的增益系数吗? 我计划将第一个 THS4541的差分输出连接到第二个 THS4541的差分输入,并安排增益10 V/V。 在这种情况下,根据第一个 THS4541的输入,我能否在第二个 THS4541的输出上获得100 V/V 增益(10*10)? 请您为获得更高增益系数推荐/提供一些技术细节?

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    当然,您可以串联两个 THS4541。

    但是,由于反馈电阻通常为402R,增加第一个 THS4541的增益将导致输入增益设置电阻器的减小,从而导致输入阻抗的减小。 当您需要在第一阶段匹配输入阻抗时,请记住这一点。

    顺便说一句,您需要什么总体带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森,输入阻抗,增益,带宽和噪声都是互连的-需要详细信息才能进一步探索-从您的源阻抗及其驱动的负载开始。然后是总增益和所需带宽。 我必须回头看看我组合在一起的数据表——可能是尝试使用单路与固定射频进行比较——但这可能不是我们需要的限制——单路与匹配输入 Z CAN 的最大差增益 通过增加 RF 值来增加。 您在看哪张桌子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    您是否仍在处理此问题?  如果迈克尔或凯能够帮助您发布帖子,您可以将回复标记为“已解决”。

    如果您仍然好奇或有更多问题,请询问并重新联系。

    最佳

    阿历克