This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:不同标记和缺失引脚1

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066981/lmv761-different-marking-and-missing-pin1

部件号:LMV761
“线程: TPS3808”中讨论的其它部件

您好,

我的客户请求我提供有关他们购买的部件的帮助,并告诉我该部件与之前的部件不同。

左侧的批号(87L)为日期代码18+,而他们购买的其余批次为19+

不同日期代码中的芯片是否有任何变化? 例如,不同的字体和缺少引脚1标记。  

请提供建议,谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,LMV761的唯一可能标记是“C22A”。

    根据 www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 的数据,“CAC”可能是 TPS3808,而其他设备不是由 TI 制造的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德蒙德

    我同意克莱门斯的说法。  我也只看到 C22A 的选项。

    请向您的客户索取设备来源的包装箱标签的快照。

    卡盘

    克莱门斯

    再次感谢您对论坛的贡献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,请看下面我的客户 给 我的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充一下,这是最下面的标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德蒙德

    感谢您澄清您所指的是底部标记。  对此我深表歉意。

    您使用 方向点显示的图片是您所显示框中所含零件的适当标记。

    定位点后面的三个字符代表日期代码和装配批次

    我不确定零件上没有针脚1的标记。   所有 LMV761MFX/NOPB 设备的底部都应有类似的标记。 我假设您没有其他零件的方框来确认零件号。
    正如我们在上一份回复中所提到的,高层应该有 C22A。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好埃德蒙德,

    请确认所有设备上的顶部标记为"C22A"。 您能在照片中获得上述设备所有顶部标记的类似照片吗?

    此外,卷筒或护栏上是否有类似的标签? 我们能拍到这张照片吗?

    我们可能会收到一些不应公开共享的敏感信息。 我们可以通过您的注册电子邮件地址与您联系吗? 如果是,请在平均时间内确定设备的购买地点(请勿公开发布)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,保罗,请与我联系(已删除)

    我们可以在电子邮件中详细了解您需要的照片。  

    也是的。 所有顶部标记均为 C22A。 只是其他3个部分没有定位点,所以我想知道它是否正常出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德蒙德,您好!

    我们将直接与您联系以获取更多信息,因此我将结束此主题。