This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:无法接触 VS 时的行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066135/ina186-behavior-when-out-reach-to-vs

部件号:INA186

您好,支持团队,

我的客户询问 INA186的使用情况,您能否支持 INA186的行为?

例如,对于 INA186 x500版本,如果感应电阻器电压为8mV 且 vs = 2.5V,则输出的行为如何? 计算出的输出为4V,但输出夹是否仅为2.5V?  此用途是否存在其他问题?

如果感应电压电阻器电压从8mV 降至1mV,INA186是否能在无任何问题或延迟的情况下显示正确的输出?

谢谢,

Koji Ikeda   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,

    有了8mV 输入信号,输出将变为饱和。 当输入信号减小时,输出信号显示过载恢复时间,不会立即对输入信号的减小做出反应:

    e2e.ti.com/.../koji_5F00_ina186a5.TSC

    为什么不以较低的增益获得 INA186

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji 和 Kai,

    如凯所述,INA186A5将在8毫伏分流时饱和,您将达到回转上限。 参见下图:

    Kai 还在模拟中展示了从饱和到 INA186A5线性范围的过程。 在获得准确测量值之前,需要一些恢复时间。

    我也同意 Kai 的观点,或许可以考虑使用低增益设备。

    如果您有任何疑问,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯-桑,卡斯特-桑,

    非常感谢您的支持。  他们还有其他问题。

    为什么会出现延迟时间? 内部输出传输从线性范围向非线性范围的转换是否表明了这一点?

    谢谢,

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,

    延迟时间的发生是因为您正在饱和放大器的输入和输出晶体管,这将需要一些时间来恢复,具体取决于它们的饱和度深度以及设备输入和输出的阻抗等因素。 将时间放在饱和恢复上是特定于应用和设备的,因此很难实现。

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji,

    本培训视频可能会让您感兴趣:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-slew-rate-signal-response

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常有趣的视频!

    此致,

    凯斯特伦斯