“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户现在使用 THS4541,当温度为-20时,输出将会振荡(大约300MHz),当温度高于此值时,输出将正常。
该芯片的差动输出确实有一些电容负载(差动模式负载100Ω 与4pF 并联,正负输出各有18pF 电容接地),电路拓扑是差动输出的常见单端输入。 稳定性边界模拟如下:

0 dB 时,Aolβ 曲线的相位边界超过90°

当180°相移为-1.21dB 时,Aolβ Ω 曲线幅度边界
对此有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户现在使用 THS4541,当温度为-20时,输出将会振荡(大约300MHz),当温度高于此值时,输出将正常。
该芯片的差动输出确实有一些电容负载(差动模式负载100Ω 与4pF 并联,正负输出各有18pF 电容接地),电路拓扑是差动输出的常见单端输入。 稳定性边界模拟如下:

0 dB 时,Aolβ 曲线的相位边界超过90°

当180°相移为-1.21dB 时,Aolβ Ω 曲线幅度边界
对此有什么建议?
您好,Sima 和 Michael,
供参考。
您好,Amelie,
此电路的用途是什么?

e2e.ti.com/.../amelie_5F00_ths4541_5F00_1.TSC


e2e.ti.com/.../amelie_5F00_ths4541.TSC
如您所见,电路是可安装的。
凯