This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:当温度为-20时,输出将振荡(约300MHz)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066904/ths4541-when-the-temp-is--20-the-output-will-oscillate-about-300mhz

部件号:THS4541
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户现在使用 THS4541,当温度为-20时,输出将会振荡(大约300MHz),当温度高于此值时,输出将正常。

该芯片的差动输出确实有一些电容负载(差动模式负载100Ω 与4pF 并联,正负输出各有18pF 电容接地),电路拓扑是差动输出的常见单端输入。 稳定性边界模拟如下:


0 dB 时,Aolβ 曲线的相位边界超过90°

当180°相移为-1.21dB 时,Aolβ Ω 曲线幅度边界

对此有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好阿米莉亚,  

    这种小的幽默可能是你的问题,没有完整的命令,没有办法继续,

    TINA 模型是室温下的标称估计值,如果从该峰值开始,是的,在温度上移动,过程可能会滑向振荡。 峰值可能是由于开环 Zol 共振造成的。  

    可能需要消除或隔离这些18pF 元素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amelie,

     感谢您的模拟,您是否还能共享 TINA-TI 文件? 但是,迈克尔的建议是最可能的解决办法。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima 和 Michael,

    感谢你的回复。 我正在要求客户与我们共享该文件。

    THS4541型号的开环输出阻抗是下图所示的结构

    两个电阻器 R15和 R17的电阻在型号中为1.233Ω Ω。 实际芯片中电阻的平均值和标准偏差是多少? 温度系数是多少? 导线粘接电感的分布是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima 和 Michael,

    供参考。

    e2e.ti.com/.../THS-4541-Stability-for-TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    此电路的用途是什么?

    e2e.ti.com/.../amelie_5F00_ths4541_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../amelie_5F00_ths4541.TSC

    如您所见,电路是可安装的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4R7隔离电阻器的引入可能有助于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将所有这些 RLC 元素置于输出阶段路径中? 该模型有产品 Zol 的内部元素,如果这是您要模仿的内容,则您不需要这些元素。