This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:用于寄存器#39的 INA226直接模式还是线性模式值?

Guru**** 2767775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066896/ina226-is-ina226-direct-mode-or-linear-mode-for-register-s-value

部件号:INA226

您好,专家,

我们是否知道 INA226是寄存器值的直向模式还是线性模式? 客户希望仔细检查固件读数。 非常感谢!!

此致,

安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 MP5023添加直接格式的图片。 他们想知道 INA226是否与 MP5023相同。 非常感谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann Lien,您好!

    INA226寄存器值转换的格式与您提供的示例不同。

    其寄存器值与报告的参数(电流/电压/功率)成比例。 将对寄存器值应用乘数,以便转换为以安培,伏特或瓦特为单位的物理读数。

    例如,要从总线电压寄存器转换总线电压,只需将小数寄存器值乘以1.25mV。 结果值为总线电压(mV)。
    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang,

    请问您能否为客户提供 Excel 来计算价值? 因为数据表方程式很难计算。 谢谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann Lien,您好!

    我们确实提供了一个 Excel 计算器,您可以在 这里找到它,它位于页面底部。

    请下载并试用。 如果需要进一步帮助,请告诉我。
    此致,光