This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA364:OPA364

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066939/opa364-opa364

部件号:OPA364
“线程:测试”中讨论的其它部件,

 安装在 PCB 上的组件在 ICCT 测试中失败  

供应商:Mouser

PO:633730

订单数量:750

DC:2003

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里

    请描述用于 OPA364引脚上 ICCT 测试的设置。 同时提供测试限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,加里,

    请提供一些有关设备故障的附加信息吗? 该应用/电路的用途是什么(原理图将很有帮助)。 此外,您还发现设备的哪些针脚之间存在短路?

    最佳
    杰瑞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常设置,通过 N2的实际读数(度量值) 和以下测试限制(详细信息请参阅 随附的测试日志 filee2e.ti.com/.../ICT-testlog_2800_line-972_2600_973_2900_.xlsm:

    组件    结果    类型   测量值   下限   上限
    n2%output_1_high    通过    A-MEA   2.000441. 1.5. 2.5.
    n2%output_1_low    通过    A-MEA    102.106500米    50.000000米    150.000000米  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    请参阅示意图以了解以下情况:

    我们不知道如何识别短路发生在哪两个引脚上,因此需要将有缺陷的组件发送给您以进行进一步分析。

    谢谢

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron

    此外,请参阅下面的 ICT 失败报告或 随附的文件。

    -----
    “短裤”的短裤报告。
    2021年11月18日15:44:47
    402263411981
    主板版本:**base**
    -----
    短1,阈值1000,延时50us 欧姆
    出发地:N2 20417 2
    至:H_MUX_ADC3_N 20237 4.
    MAIN__AI_ADC_1_1N2856 20504 4.
    主要__SI_CHK__1N2087 20318 3.
    共有4个节点,消息为:无。
    --- 结束,报告了1个问题-----
    =========================================
    客户:Neways
    测试结果:ICT 失败
    组件编号:6071001修订版 A0.0
    序列号:000000000130747429
    =========================================

     e2e.ti.com/.../ICT-failed-testlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里

    功率测试提供了极高的2V 和0.1V,因此运算放大器工作正常。  OPA364有许多指定参数,但没有为“短路”等关机测试提供参数。  如果不知道准确的针脚和应用信号,我就无法确定问题是设备还是 ICT 测试设置还是限制。  

    如果您仍然需要 FA,请执行以下步骤。   

    根据有关可疑的不合格 TI 材料的请求,访问 TI 客户产品退回门户网站(CPR):
    www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html ,并遵循 TI 退货指南 www.ti.com/lit/sprac01
    有关 TI 质量的一般问题,请访问 www.ti.com/quality