This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP-AMP 选择

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA992, OPA2613, OPA552, LM7171, OPA2156, OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066146/op-amp-selection

主题中讨论的其他部分:OPA992OPA2613OPA552LM7171OPA2156OPA2992.

我正在搜索一个具有以下规格的运算放大器,

转换率>=每微秒30V

输出电流>= 100mA (至少应大于40mA)

获得带宽产品>= 4.5MHz

偏移电压<= 1mV  

电源电压,(V+)–(V–)= 40V (V+=+35V,V-=-5V 或 V+=40V,V-=0V)

封装:8引脚 SOIC

如果有,请告诉我,
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在导轨的余量超过1 V 的情况下,OPA992才能达到40 mA。
    OPA2613的电压只有12 V
    OPA552被解压,转换率较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    40 V 电源的关键程度如何?  如果这可以降低到最大36 V,我们还有更多的选择。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    您能建议我使用36 V 范围的运算放大器吗?

    谢谢你,

    南达哈·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2156,LM7171 (解压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nanda,您好!

    您知道 TI 的参数化产品搜索吗?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p1261max=36;180&p23typ=4.5;8000&p22typ=30;8000&p2max=0.002;1&p233typ=40;10000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您的建议,我已经了解了这个运算放大器,因为 OPA2992IDR 满足了我的要求,但现在它已在经销商处缺货,所以我需要知道我们是否可以使用 POPA2992IDR 而不是 OPA2992IDR?

    此致,

    南达哈·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 “P”前缀表示预览设备;只要“实际”OPA2992尚未生产,它就会被使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    设备前面的"P"仅代表样品材料,"P"设备和普通设备之间通常没有差异,但"P"不应用于生产。

    我们无法在 E2E 论坛上解决库存/供应问题,请就此联系您当地的销售代表。

    此致,
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔。