This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR 111散热垫连接未完成。 这是否会产生错误输出?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066858/xtr111-xtr-111-thermal-pad-connection-not-done-does-this-give-error-output

部件号:XTR111

xtr111无法正常工作。 但当我将电源电压低于11.53时,它会提供线性4 - 20mA,并带有我的 PWM 输入。 但是,由于用手焊接部件,我们无法确保底部的散热垫与地面相连。 如果底部散热垫未连接到接地,它是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我关注的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨纳尔,

    在数据表第5页上,它清楚地表明:“必须接地”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,当我检查 GND 和散热垫之间的内部连接时,它不是内部物理连接。 但如果你对此有把握,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨纳尔,

    冷却 XTR111需要散热垫。 请记住,负载电流不仅流经外部 MOSFET,还流经 XTR111的内部 I 形镜像。 这将导致功耗和加热 XTR111。

    顺便提一下,XTR111需要一个靠近芯片的电源去耦合帽。 您是否安装了一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是 MOSFET 连接错误。 了解散热垫的重要性。 实际上,对于原型,我们不能手工焊接 xtr111。 我用一根细丝解决了这个问题。 感谢您的及时帮助和快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨纳尔,

    感谢您的确认,我将关闭此帖子。

    此致,

    路易斯