This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:如何计算平衡电阻

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067084/tl082-q1-how-the-balance-resistance-is-calculated

部件号:TL082-Q1
“线程:TL082”中讨论的其它部件

大家好,团队

当 R2 =600k,R1 =100k 时,如何计算 R3的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hazel,

    对于具有显著输入偏置电流的运算放大器,R3 = R1 || R2 =(R1 * R2)/(R1 + R2)

    TL082 没有显著的输入偏置电流,因此 R3可能为零。 但是,将 R3设置在1k 和10k 之间,以防止 输入引脚出现系统故障或 布局不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    请注意,您的反馈电阻器的电阻过高,会引起稳定性问题。 您的相位差小于4°:

    更好地添加4.7p...10p 的相位导联电容,如下所示:

    e2e.ti.com/.../hazel_5F00_tl082.TSC

    C1将相位余量恢复到74°并确保稳定性