This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:备用设备

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066267/amc1311-alternative-device

部件号:AMC1311

大家好,团队

我写信来检查 AMC1311BDWVR,我们是否有300mm 的嵌入式替换件?

非常感谢!

谢谢,致以诚挚的问候!

温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    您能否仔细检查您的要求?  300mm 跌落更换意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    很抱歉让人困惑。

    我指的是新型器件更换,该器件采用300mm 晶片制造,预计能获得更好的电源。

    谢谢,致以诚挚的问候!

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wendy,

    我不能在公共论坛上评论这些事情。  我们可以脱机聊天。