This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:如何正确使用?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066432/amc3301-how-to-use-correctly

部件号:AMC3301

大家好,我正在尝试使用 AMC3301测量电流和电压。 我知道 AMC3301没有经过优化以测量电压,但我依靠以下指南来执行补偿计算。 www.ti.com/.../sbar013

我组装了电路,如下图所示。 我有问题,我不明白为什么。 请问电路设置是否正确? 我需要测量高达200V 的直流电压。

谢谢你。

 e2e.ti.com/.../AMC_5F00_3301.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    喜欢这吗?

    e2e.ti.com/.../lucas_5F00_AMC3301.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    我认为连接到 HLDOout 电容器的 GND1跳线存在问题,导致了错误。 重新绘制该部分电路可解决错误,电路会根据需要进行模拟。 请参阅随附的。  

    请注意,对于250mV 至280mV 之间的输入电压,不能保证模拟参数, 但设备的输出 精度 仍与线性区域类似。  

    如果您的设计将接受辐射辐射辐射(EMI)测试,请参阅本文档了解铁氧体磁珠/共模扼流圈选择和布局指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515/sbaa515.pdf

    e2e.ti.com/.../3175.AMC_5F00_3301.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    我设计了 TINA 文件中的 PCB,因为它对我来说很好,但我认为我有一些问题。 在这几天里,我将审查 PCB,我将告诉你们它是如何发生的,或者我是否遇到了问题。

    另一方面,我不担心 EMI 辐射,我可以去除铁氧体磁珠/共模阻气门,对吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卢卡斯,

    是的,您可以移除铁氧体磁珠/共模阻气门。 如果您还有其他问题,请告诉我。