This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258输入共模范围问题

Guru**** 2946050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258, LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066363/lm258-lm258-input-common-mode-range-issues

部件号:LM258

尊敬的 TI 专家:

请帮助解决我的问题。

背景信息:我使用 LM258作为信号电压电源的比较器,+12.6V (V-=0,V+=12.6V)。  已连接至8V 电源。

IN+连接到0.2V 至+11.6V 的信号, IN+和输入信号之间有10MΩ Ω 电阻。

下面是这些问题,对于这种应用,比较国是否有任何问题?

1,-0.2V < V-,请检查以下数据表,CM 电压范围,输入电压必须高于 V-。  

2,11.6V > 12.6-2,  但输入电压必须低于((V+)- 2) V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yu,

    输入偏置电流将在输入电阻之间产生压降。 在典型的-20nA 下 ,电压为-200mV,因此在7.8V 时交叉;IIB 越大,差越大。

    0.2V 至11.6V 的信号输入将正常,因为-0.2V 几乎为零输入二极管电流(10M 电压降时,输入电压仍为0V)。 11.6V 正常,因为其它输入为8V

    没有滞后,因此接近阈值的嘈杂信号输入可能导致输出抖动(噪声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米歇尔克,感谢您的回复。  

    我认为 CM 系列不能严格适用于此比较器设计,对吗? 因为没有负面反馈设计。

    为了精确比较比较比较器,由于 IB 最大=300nA,DV=3000mV =3V,VC=5V 的变化,这不是我的目标。

    您对这个精确问题的看法是什么? 将 dVmax=30mV 10MΩ 更改为100k?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于

    解决方案是

    a) 100k 的性能要好得多

    b)更改为 CMOS 比较器(极低输入电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    我检查了 LM258A,Ibmax 仅为100nA,远低于300nA。 换个更好。

    我用100k 电阻器模拟,假设输入电压为-0.5V,IN+引脚的负电压将降至-0.445V。

    对于 LM258A,DV=100nA*10M=1V,允许使用。

    如果需要保持 IN+电压高于-0.3V,最小电阻为4.7M,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,

    调节输入电阻不是一种让输入电压更负的好方法。

    必须具有正确输出的绝对最大负输入信号是什么?

    请注意,输入引脚电压越负,可能导致相位反转。 (输出可能偏高)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    根据假设,10M 电阻器前面的最大负值为-0.4V,这在所有情况下都是如此。

    我将此值用于所有模拟。

    10m 电阻器可以保持 IN+ 正输入。

    2.4m 可能保持在-0.3V 以上的 IN+位置。

    如果考虑精确的比较点和 IIB,我将使用2.4M。 但考虑到 CM 电压,最好使用10M。

    你怎么看?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪,

    当输入信号为8V 时,以下电路会改变输出。

    输入电压可以从-2V 到12V (甚至是30V)不等,并且输出正确,输入电压为正输入+

    通过更换分禾器电阻器可以获得8.42V 电压。   

    比较器的输入阻抗是否确实需要高?

    如果是,则使 R1 1M 和 R2 10M,并将 REF 分隔器上调至8.46V