This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:作为电压表

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066392/ina3221-as-voltage-meter

部件号:INA3221

各位专家:

客户正在使用 INA3221设计电压测量设备(不包括电流),因此不需要分流电阻器。

根据他们的意见,他们已将其连接到 IN+,而它本应连接到 IN-。 现在已接地。

通过 EVM,他们发现当电源连接到 IN+时,它的输出电压大约比连接到 IN-时低300mV。

现在他们正在考虑是否 使用该板,直到他们在下一轮设计中修复它。

问题:
使用 IN+作为电压监测输入有哪些缺点?
当“寻线电压”现在实际上甚至是26V 时,我们能过载什么,远远超过+/-163mV。

感谢 您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    您是否阅读过 INA3221数据表的8.3.1节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    通过 IN+而不是在 IN-同时 IN-连接到 GND 的情况下,没有可靠的方法来读取 VBUS 值,因此我建议他们在设计中修正该值。 如果 IN-连接到 GND,则 VBUS 将读取0V,因此对于 EVM 设置,它们可能具有“浮动”? 这可能导致他们看到的偏移。 根据 PCB 布局,可能会将接地线从输入,然后焊接输入到输入+,但这可能会对 VQFN 封装造成困难或不可能...

    至于分流电压,26V 是这些引脚可以处理的绝对最大差值,因此,如果存在电压峰值和不存在电压峰值的情况下,长期使用该值可能会有风险。  我建议在新设计上,他们将 IN+连接到 IN-