This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:低侧电流感应

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, BQ76940, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066136/ina301-low-side-current-sensing

部件号:INA301
“线程”中讨论的其它部件: BQ76940INA300100A

尊敬的先生:

我想使用 INA301进行低侧电流感应和短路检测。

请指导我如何实施?

在许多 TI 培训视频或文章中,有人提到,如果您将其用于低端,则无法检测到负载对地短路。

那么,当 AFE bq76940使用具有比较器的电流感应放大器时,AFE 如何检测它?

我的主要目标是使用 CSA 或运算放大器+比较器实施短路检测

请您推荐其他方案吗?

此致,

桑德德吉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨尔德吉,

    只有当短路电流流经低压侧分流器且没有其它接地路径时,您才能使用低侧传感检测到短路电流。

    如何继续取决于您的应用,如电源电压,负载电流,短路电流,短路检测的响应时间,短路限制类型和许多其他参数。 没有这些参数,就无法提出建议。 请告诉我们有关您的应用程序的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请您回复。

    是的,短路电流将仅流经低压侧分流器。

    但为什么 TI 的培训视频和应用手册提到无法检测到对地短路负载。 电流放大器培训视频系列。

    在低压端使用 INA300或301是否会检测短路并将 UC 作为外部中断发出警报?

    我将根据不同的应用程序最终确定系统参数。  

    此致,

    桑德德吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨尔德吉,

    低侧不会检测到负载对地短路的想法是指,如果负载电流绕过分流电阻器(通过直接对地短路),电流感应放大器将无法再看到负载电流。 这与您所说的短路情形不同,在这种情形下,负载本身变得很短,但负载电流仍流经分流器。 低压端当然可以检测到这种短路电流。

    我认为你们把这两个概念混在一起,这就是混淆的地方。
    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的,正确。 已理解。 非常感谢。

    在任何 AFE 的 BMS 应用中,如果 BMS 路径中存在短路,则只有它可以保护。 直接来说,这不是。

    对于过电流保护也是如此。

    现在,INA300/301的 VCM =-0.3至36V。 因此,对于负载端,我必须设计分流器,其压降不应大于300mV 正确?

    我的 SCD 保护值应低于300mV (分流值和电流(安培))。

    此致,

    桑德德吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨尔德吉,

    是的,您是正确的,特别是当有反向电流导致公共模式输入电压相对于接地负极时。

    此外,为了使放大器保持线性范围并降低分流电阻器消耗的功率,您可能会发现分流电压自然降至300mV 以下。
    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    PFA 具有 CSA 的任何锂离子电池系统。

    蓄电池电压48V26Ah

    rsh 0.4米-欧姆

    放电过流保护-40A

    现在,对于 SCD,根据 INA300的增益,我可以选择任何我想要 SCD 警报的值的限制。 正确吗?

    例如,SCD 可以设置为100A。 其他设计参数将得到处理。

    是否还可以验证低端的 IN+和 IN-连接?

    此致,  

    桑德德吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨尔德吉,

    以 INA300为例,我们有两个旋钮,可以旋转以调整当前阈值。 在分流器=0.4mOhm 且电流阈值=100A 的情况下,产生的分流器电压阈值为0.4*100=40mV。 这会导致 Rlimit=40mV/20uA=2KOhm (典型)。 有关 此主题的更深入讨论,请参阅数据表第7.3节。

    原理图正常。 如图所示,IN+和 IN-连接时,INA 的模拟输出与差分输入具有相同的符号。 如果存在反向电流,模拟输出将卡在接地位置。
    此致,光