This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B 的工作电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393LV, TLV4021, TLV7021, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066355/lm393b-operating-voltage-for-lm393b

部件号:LM393B
“线程”中讨论的其它部件: LM393LV, TLV4021, TLV7021, LM393

您好,  

我们希望在其中一个应用程序中使用 LM393BIDDR。 该设备的用途如下:

- in2 +连接到2.5V

- in2 -连接到外部逻辑,可以是0V 或3.3V

-通过100K 上拉,OUT2被拉至3.3V。

我们希望使用3.3V 为芯片供电。 在进行测试时,我们观察到以下行为:

(a)。 当 in2-为0V -> OUT2 -> 3.3V 时(这是预期的)

(B)在某些情况下,当 in2-为0V -> OUT2 -> 0 (这不是预期行为)

从数据表看,表6.7 (第6/52页)上有一个脚注(1):“任何一个输入电压的负电压都不应超过0.3V,否则输出可能不正确,电流可能过多。 共模电压范围的上端受 Vcc-2V 限制。 但是,只有一个输入需要处于有效的共模范围,另一个输入可以达到最大 Vcc 电平, 比较器提供正确的输出状态。 其中一个或两个输入均可达到最大 Vcc 电平,不会造成损坏。"

几个问题:

1.我们应用中的设备是否可以在3.3V 下运行? 数据表似乎显示工作电压介于2V-36V 之间,但由于上面的脚注(1)。我们认为我们的应用将遇到两个输入电压都超过 Vcc-2V 的情况,因此输出将正常工作?

2.如果设备使用5V 供电,问题是否会得到解决?

谢谢

此致,RSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰杰

    为什么不通过一些简单的电阻分压器来降低输入电压,从而使其进入公共模式输入电压范围?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经研究过这一点-但 PCB 空间非常小。 如果我们必须降低电压-我们将需要添加许多电阻器,我们正在尝试避免这些电阻器。 我们有一个本地5V 导轨,我们应该能够轻松连接。 因此,建议使用5V (假设它是一个修正!!)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “in2”仍在违反共模输入电压范围,这可能导致 LM393B 的速度性能下降。

    0402电阻器的长度为1.0mm。 0402电阻器真的没有空间?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正极导轨的余量取决于温度。 5 V 可以在某些温度下修复。 请参阅 LM339,LM393和 TL331系列比较器的应用设计指南第2节:

    我只会使用低压设备,如 LM393LV 或 TLV7021。 如果要节省空间,请考虑使用具有集成参考(如 TLV4021)的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,兰杰

    第一。 是的,但正如凯解释的,输入范围很窄(3.3V 电源为0到1.3V),您的输入违反了两个引脚的规格(B 版的输出往往偏高)。

    请参阅 LM393系列应用手册第2.4和2.5节:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    您可能希望了解新型 LM393LV,它具有轨对轨输入,设计为低电压(<5V)降入式改进型,可替代 LM393系列,输入可以高达6V,不会造成损坏(即使使用3.3V 电源)。

    LM393LV 数据表,产品信息和支持

    第二。 对于 LM393,我们建议您使用5V 电源,以提供0至3V 有效输入范围。 输入范围在低温下会缩小,因此在低温条件下,3.3V 输入可能会出现问题。 两个输入超出范围在技术上都是无效的情况。

    对于 LM393LV,它可以在具有3.3V 输入的3.3V 上运行(以及高达6V)。