This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:备用设备

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066264/lm2904-alternative-device

部件号:LM2904

大家好,团队

我写信来检查 LM2904DGKR,我们是否有300mm 的嵌入式替换件?

非常感谢!

谢谢,致以诚挚的问候!

温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温迪

    我不理解300mm,我们没有这么大的运算放大器。

    LM2904BIDGKR 是  LM2904DGKR 的最直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    非常感谢!

    抱歉,我的意思是我们是否有带有300mm 晶片的较新器件,这种器件可以代替 LM2904DGKR?

    谢谢,致以诚挚的问候!

    温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供这种详细程度,但我可以说 LM2904BIDGKR 晶片比 LM2904DGKR 晶片大得多。