This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8541:解决方案选择

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066178/tlv8541-solution-select

部件号:TLV8541

尊敬的团队

当 Vs=3.6V、V-=5V、V+=6.3V 时,客户希望使用 OP AMP TLV8541DBVR 作为 UVP 保护电路

根据客户的电路。 触发杆为19V。 剂量示意图是否正常?  
还是有其他建议的解决方案?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    两个输入电压都超出了 OPAMP 的电源电压,从而违反了绝对最大额定值。 我会添加/修改分压器以使输入电压低于电源电压。

    然后,我将通过将比较器输出的高欧姆电阻连接到+输入来添加滞后。

    此外,TLV8541是 OPAMP,没有比较器。 为什么不使用比较器芯片?