请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA190 


上述方框图和我的设计是使用 INA190的低侧电流感应。
我必须测量我的设计的可读电流。
我已将负载作为接地。
我将通过 感测电阻器测量接地至24V 的回路。接地和接地短路
我可以将此 GND 视为负载是否正确?
接地至 参考针脚是否 正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
双重开机自检?
你好,基肖尔,
请在此处查看我在原始帖子中的答案:
我们对假期延误深表歉意。
顺祝商祺!
彼得