This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2837:输入偏置电流方向

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2837, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065844/opa2837-input-bias-current-flow-direction

部件号:OPA2837
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

各位专家:

你好。

我让客户对 OPA2837的运行情况进行评估。 通过使用 TINA-TI 和 PSpice 测试简化的无反相配置,发现输入偏置电流流入器件引脚。

数据表中有注释(4):"引脚外的电流被视为正极"。 技术指南的某些部分表示 ,“OPAx837是一种使用 PNP 输入设备的负轨输入设备,其中基础电流从设备针脚流出”。

你能确认这一点吗?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Archie,在2018车型年款中看起来确实是落后的, 在这里,我将一个 DC SIM 卡对准+/-2.5V,以避免饱和问题,-36uV 表示流入设备的电流为0.36uA -它确实是 PNP 输入,因此应该朝着另一个方向发展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,阿奇,迈克尔

    我同意迈克尔关于模型的观点:模型内的 IBIAS (偏置电流)参数的符号是反向和不正确的。  应更改该值以正确反映 PNP 输入。   

    您可以在.lib 模型文件中为 Ibias =350e-9术语的值添加减号(-)。  以下屏幕截图捕获了问题行:  

    如您所见,您需要将负号添加到值0.35uA 的 IBIAS 术语中,使值-0.35uA 正确。

    最佳

    阿历克