This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260AIPW IN+&未结故障问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069183/ina260-ina260aipw-in-in--open-fail-question

部件号:INA260
“线程: ABS测试”中讨论的其它部件

您好,先生,

  我们使用 INA260AIPW 来应用原理图 U704。

请帮我回顾示意图和布局。

由于此 SMT 上有7个故障/ 150个故障, 原因是 IN+和 IN-开路。

1. IC 失效(删除其它 INA260更改以通过)。

2.原理图设计问题。

在项目2中,我希望确保我们的电路设计正常。

e2e.ti.com/.../CS2170_5F00_IO_5F00_BD_2D00_V01_2D00_2021827_2D00_PcbLayout-_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../CS2170_5F00_845_5F00_io_5F00_bd_5F00_poe_5F00_24w_5F00_fan_5F00_20210825_2D00_2-for-NC.pdf

非常感谢。

吴宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zong,

    您是否超过了最大分流电流? 还是发生感应反冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    它只能提供最大2A 负载电流。

    "感应反冲发生"的内 电流向后流流向 IN+?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zong,

    是的,但可能只是在正常运行 中? 短路情况如何?

    INA260连接了什么负载? 它是感应式的吗?

    我会在电路运行时将数据记录器连接到 INA260的输入端,并搜索过压和短暂的电气过压。

    此外,“警示”针脚还会告诉您什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    感谢你的提问。

    请描述如何检测到故障模式?  检测到故障模式后,主 IC 是否仍能与 INA260通信?

    故障是否与系统/负载正在执行的任何特定操作相关? 或者它是否与任何特定的操作模式或条件相关?

    ---

    我建议探测 IN+和 IN-引脚,以便在所有系统操作模式下使用示波器测量共模输入电压(VCM),并查找超过 ABS 最高额定值-0.3V 至36V 的 VCM 瞬变。 非常快的 VCM 瞬变也可能对设备造成损坏。

    还要确保 INA260的接地线与低 Z 轨迹连接至系统/负载接地,如本文档中所述: 电流感应应用中的接地注意事项

    关于布局的审查,我将在2017年1月前尽快作出回应。

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    INA260连接了什么负载? 它是感应式的吗?

    答案:电源开关 U707 (直流-插孔/电源开关) 连接至 INA260。

    此外,“警示”针脚还会告诉您什么?

    答案:连接到 PMIC PM_树脂_N 引脚的此引脚,如果电流超过1.88A,系统将重置。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,彼得,

    请描述如何检测到故障模式? 检测到故障模式后,主 IC 是否仍能与 INA260通信?

    答案:我测量的是 IN+和 IN-短或开路(短:通过/开路:失败)。 如果 INA260出现故障,系统无法通电。

    --

    故障是否与系统/负载正在执行的任何特定操作相关? 或者它是否与任何特定的操作模式或条件相关?

    答案:此版本的 INA260 I2C 电压(1.8V)不足,我将在下一版本设计中添加电平偏移(4.2V)。

        这是否是 I2C 电压下此 IN+和 IN-开路电路不足的原因?

    --

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zong,

    请具体说明您如何测量开路/短路情况? 您是在探测 IN+到 GND 和 IN-到 GND (两个单端测量),还是正在探测 IN+到 IN-(差分测量)?

    请发送 INA260电路示意图吗?

    在故障发生和系统关闭之前,加载/系统中是否有任何特定情况?

    故障是否可重复?

    INA260是否在故障发生之前或之前激活了报警针脚(过低)?

    --

    上拉电压需要>0.7*vs。 您的 vs 是什么?

    最佳

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,彼得,

    请具体说明您如何测量开路/短路情况? 您是在探测 IN+到 GND 和 IN-到 GND (两个单端测量),还是正在探测 IN+到 IN-(差分测量)?

    答案:我们 正在探究 IN+到 IN-(差分测量)。

    --

    请发送 INA260电路示意图吗?  

    作为 附件(U704)的窗位偏移

    e2e.ti.com/.../CS2170_5F00_845_5F00_io_5F00_bd_5F00_poe_5F00_24w_5F00_fan_5F00_20210825_2D00_2.pdf

    作为 附件(U704),带水平换档

    e2e.ti.com/.../cs2170_5F00_smart_5F00_24w_5F00_io_5F00_bd_5F00_v10_5F00_20211214.pdf

    --

    在故障发生和系统关闭之前,加载/系统中是否有任何特定情况?

    答案:否

    --

    故障是否可重复?

    答案:有7个故障,143个通过。  

        7个故障 INA260 IC 返修新 INA260 IC, 系统恢复正常通电。

    --

    INA260是否在故障发生之前或之前激活了报警针脚(过低)?

    ANS:警报针脚已连接 PMIC 重置针脚, 内部以1.8V 的电压上拉。   

    --

    上拉电压需要>0.7*vs。 您的 vs 是什么?

    答案:vs = 4.2V

    巴西,

    宗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zong,

    知道警报针脚激活时电流流动是很有趣的。 此外,目前 U703和 U707的状况如何? 它们是否断开感应电流? 感应反冲在那一刻发生了吗?

    是的,将报警针连接到微控制器的复位针脚可能只是问题的一部分。 如果微控制器在此时关闭所有设备,只有关闭电源,精神失常电压和疯狂电流才可能到达 INA260。

    很难对原理图进行解码。 我发现了:

    这是否意味着50V 可以达到 INA260? 还是42.5V? 我问是因为 INA260的最大输入电压为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zong,

    SDA 和 SCL 需要被拉至大于0.7*4.2V = 2.94V 的电压,否则它们将无法与主机通信。 警报应正常,最高可达1.8V。

    2mΩ,故障模式是,当您检查 IN+到 IN-引脚的导通性时,仪表显示开路(高电阻),但它基本上应该是短路(μ A)。 这似乎是一个重大故障,因为它表明集成分流电阻器已损坏并打开。

    您是否已从 PCB 上卸下设备并再次检查导通性,以确保这不是焊接问题? 如果是,则系统中可能会出现电流峰值较大(>15A),从而导致内部电阻器损坏,过热并燃烧。

    我也是凯对总线电压的第二个评论。 我看到迹线标有12V,但 INA260旁边的计算表明为50V。 INA260的输入电压是否可能为50V?

    我们真的需要更多的信息来了解系统中发生的情况,特别是在 INA260停止工作/损坏之前。 如果 存在任何快速总线切换/瞬变,则可能存在问题,但分流电阻器打开的唯一方式是发生过电流事件,但如果不可能,则需要检查 IN+和 IN-引脚的焊接接点。

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    1.U703设置 OVP:17.2V,OCP:2.4A,

      U707设置  OVP:17.2V,OCP:3.7A,

      上述值与测量值相同。

    2.50V 是 PoE PD 侧电压,它通过 U1704 (PoE 模块 Ag5300) DCDC 至12V。

      AG5300输出电压为11.5V~12.5V,INA260的最大输入电压为12.5V。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zong,

    彼得不在办公室,所以我只是想在这里登记入住。 您是否能够按照他的建议运行测试以查看新设备是否恢复正常运行? 确认部件是否确实损坏将很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Carolus/Peter,

    1.我已经 从 PCB 上拆下了 INA260 IC (故障) ,并已检查 IN+和 IN-是否打开。

    2.我将另一个 INA260 IC (PASS)更改为 PCB,它可以正常启动。

    3. 我移除了 INA260 IC (故障)并检测到 IN+至输入 电流流动,它不能超过2.4A。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zong,

    彼得就在外面,所以如果可以的话我会帮忙。  似乎有过电流或过热导致内部分流器损坏。  如果电流暂时高于15A 最大值,这种损坏是否会发生在瞬态或短路情况下  我认为这是凯当时所认为的可能造成损害的原因。

    除了测量开路外,是否有任何物理迹象表明集成分流器损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,你好,

    除了测量开路外,是否有任何物理迹象表明集成分流器损坏?

    答案:看起来不像 INA260被烧毁。

    --

    如果最大电流高于15A,则 PCBA  已烧坏。

    但我更换了新的 INA260安装印刷电路板,它可以启动。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zong,

    这太令人困惑了。  INA260是否在首次安装/启动时失败?  或者故障是在运行一段时间后发生的?  它是如何组装的? 在组装过程中,INA260是否会变得过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zong,

    您还能确认是否未使用1.8V SDA 和 SCL 的上拉电压以及 4.2V 的下拉电压进行测试? 如果是这种情况,则需要通过使 SDA 和 SCL 的电压升至>4.2V*0.7 =2.94V 来纠正这种情况,否则您将无法与设备通信。

    输入 VCM 电压是否始终低于36V 且高于-0.3V?

    请尝试使用示波器测量通电时的动态负载电流和最大负载电流? 这将有助于我们更好地排除和理解问题。

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有可能出现焊接错误:

    在许多地方,焊片,铜痕和接地平面之间的间隙不足。 短路风险极高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们的 SMT Find INA260产品(按包装号)有两种:05KG4_AV64; 07KG4_CPGC

       

    05KG4_AV64工作正常;

    07KG4_CPGC 无法工作;

    为什么会发生这种情况?

    固件地址或设置是否存在任何差异?  

    另一个问题是,我可以在这个网页中添加团队成员电子邮件吗?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zong,

    我正在调查包裹编号,并将很快做出回应。 如果愿意,您可以向团队成员发送电子邮件。

    最佳

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zong,

    顶部标记的区别在于日期和批号。 我已将这两个标记追溯到 TI 生产中。 这两台设备的制造时间不同。

    请就上述问题发表评论:

    [引用 userid="244392 " url="~ë/support/Amplers-group/Amplers/f/Amplers-forum/1069183/ina260-ina260aipw-ine-ine-open-fail-question/3965819#3965819]\n 这太令人困惑了。  INA260是否在首次安装/启动时失败?  或者故障是在运行一段时间后发生的?  它是如何组装的? 在组装过程中,INA260是否会变得过热?

    [引用 userid="280105" url=~ë/support/扩音器-组/放大器/f/Amplers-forum/1069183/ina260-ina260aipw-ine-in-ine-open-fail-question /3966379#3966379"]

    您还能确认是否未使用1.8V SDA 和 SCL 的上拉电压以及 4.2V 的下拉电压进行测试? 如果是这种情况,则需要通过使 SDA 和 SCL 的电压升至>4.2V*0.7 =2.94V 来纠正这种情况,否则您将无法与设备通信。

    输入 VCM 电压是否始终低于36V 且高于-0.3V?

    请尝试使用示波器测量通电时的动态负载电流和最大负载电流? 这将有助于我们更好地排除和理解问题。

    [/引用]

    [引用 userid="339984" url="~/support/扩音器-组/放大器/f/Amplers-forum/1069183/ina260-ina260aipw-ine-ine-open-fail-question /3966563#3966563"]

    还有可能出现焊接错误:

    在许多地方,焊片,铜痕和接地平面之间的间隙不足。 短路风险极高。

    [/引用]

    顺祝商祺!

    彼得