This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:输入/输出部分的寄生元素

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281-Q1, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070130/ina281-q1-a-parasitic-element-in-the-input-output-section

部件号:INA281-Q1
“线程: INA281”中讨论的其它部件

我们收到了客户关于 INA281-Q1的一些问题。

我们收到了一个查询,以了解 IC 内部电路的输入/输出部分是否存在寄生元件。

由于无法从数据表中的方框图中确认,客户希望获得详细的内部电路。

如果您无法提交,请检查内部电路输入/输出部分是否存在寄生元件。

此致,

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉,

    “寄生成分”是什么意思?

    如图9.1所示,INA281的输入中有一个“偏倚网络”。 但有关详情是保密的。 我认为 TI 不会披露任何相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉,

    起亚队是正确的。  请说明要求使用电路的根本问题,我可能能够解释应用中所需的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔-桑

    感谢你的回复。

    他们正在考虑电路配置,如下图所示。

    目前,他们对红线的周围环境感到担忧。
    图中所示的电路配置是否存在任何问题?
    此外,如果您有任何其他疑虑,请告诉我们。

    此致,

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉,

    我们的电流感应放大器设计为不受电源限制的输入。  输入偏置电流将更多地取决于输入电压差,而不是输入电压共模和电源电压之间的差。  请参见图5至图9。  输入偏置电流为输入供电,以便电压高于供电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔-桑

    感谢您的评论。

    请向我们提供更多建议。

    问题的内容是:

     1.所提供的电路配置是否存在任何问题?

     2.红色路径中是否有电流环绕?

     3.还有其他问题吗?


    请您告知客户上述3个问题。

    此致,

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉,

    以下是我的答复。

    1. 该电路没有问题。  如果没有通过分流器的电流,请参阅数据表中的图5以获得“输入偏置电流与共模电压”,电流将通过输入运行。
    2. 响应与上述相同。  电流将进入接地,但将在 µA Ω 中,如图5所示
    3. 这些零件在这种情况下运行,因此不存在任何问题。  您可以订购和 EVM 以获得对设置的信心。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。