This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1,用于高 RMS 电流 PMSM 电机内嵌相位电流感应

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068038/ina240-q1-ina240-q1-for-high-rms-current-pmsm-motor-inline-phase-current-sensing

部件号:INA240-Q1
“线程: INA240”中讨论的其它部件

您好,Team,  

我正在考虑将 INA240-Q1用于 PMSM 电机内嵌相位电流感应,相电流 IRMS 约为400A,DCLink 电压高达55V

此类应用是否在 INA240-Q1的工作额定值范围内,或者在 INA240-Q1的输入电路(PCB 布线,分流电阻器放置等)方面是否存在任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wicaksono 您好,

    这正是它的设计用途,但您仍需要了解 PCB 布线和放置,因为寄生和切换仍会导致输入的电压峰值更大。  这将取决于您的 FET,所涉及的寄生虫和切换转换转换速率。  INA240似乎可以处理您所需的电压水平,只要知道电压的大峰值可能会低于输入时允许的-4V。

     请查看 此帖子 和本次 培训。  如果您还有其他问题,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔您好,  

    感谢你的回复。  

    我还有另一个问题。

    关于输入电压低于-4V 的大负电压峰值,在输入中添加反向电压保护二极管是否是个好主意?

    还是会影响当前监护仪的功能或准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wicaksono 您好,

    您是否看到负共模电压峰值超过-4V? 您能否显示范围图解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wicaksono 您好,

    Kai 在验证您是否需要它以满足您的条件方面是正确的。  添加保护二极管通常会导致通过二极管的泄漏问题,如果这会导致任何问题,但这取决于您的正常情况下的泄漏是我要关注的问题。  此外,二极管必须反应足够快,以捕获这些峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,哈维尔,凯  

    感谢您的回答。

    此处是 INA240输入共模电压的图解。 这些类型的峰值是否会影响 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,看起来不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wicaksono 您好,

    我会在输入内容上放置一些锁模。  我不会建议任何输入超出绝对最高评级 。  INA240绝对最大额定值降至-6V VCM。  对于操作,您不能低于-4V。  对于某些应用,如果您有 FET,电感和电容器的型号,您可能能够对其行为进行建模。  问题通常涉及 寄生成分。  这将为您提供一个通用的理想选择,然后您可以比较不同的夹持方法/组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,哈维尔·凯

    我发现 INA240-Q1接地不良,并修复了问题,

    之后,共模电压从未低于-4V,感谢您的建议。