This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:放大方脉冲

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM741, TLE2141, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068136/lm741-amplifying-square-pulse

部件号:LM741
“线程”中讨论的其它部件:TINA-TITLE2141TLV1805

您好,

客户希望使用 IC 放大方脉冲,但无法放大,请参阅以下详细信息。

我使用 LM 741放大器模拟 TINA-TI 模拟器。 所以我得到了方脉冲的结果,但有一个梯度。 我希望方脉冲没有斜率。  

初始条件是1) 1kHz 输入方形脉冲-5V~+5V,我想要+20V~-20V 方脉冲的结果。 我应该更换放大器还是更换电路?

e2e.ti.com/.../LM741.zip

请提前感谢

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LM741

    各位专家:

    你们是否有任何关于如何 在没有斜坡的情况下放大交流方波(+/-5V 至+/-20V)的建议?

    还是我们需要更换电路和部件?

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好建筑,  

    您似乎正在输入0秒的输入边缘速率? 所有放大器都有 BW 和 Slew 速率限制,以限制其对输出的影响,您可能需要加快速度,但需要40V 输出摆幅,选择不多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    好吧,“没有斜坡”是不可能的,因为这意味着一个无限快的放大器。 但运算放大器肯定比 LM741快。 我会使用 TLE2141:

    第一个频率为1kHz:

    然后在10kHz 时:

    e2e.ti.com/.../archie_5F00_tle2141.TSC

    顺便说一句,你的收获是错误的。 您需要一个系数4的增益,而不是系数5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您总是有一个方波,并且如果输出应到达导轨,则可以使用比较器(例如 TLV1805)。

    您尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2141确实具有输出摆动,但在40V 步长上只有45V/usec 切换率,因此您应该预计将有接近1usec 切换时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月,

    如果增益很重要,例如4.5V 输入应为18V,则使用更快的(转换率)运算放大器。 上升速度取决于上升时间需要多快。

    如果输出振幅很重要,但增益不重要,则模拟切换至+/-20V 电源轨可能起作用。

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html?pqs=paqs&familyid=520#p3307=+/-22;+/-36;+/-50

    需要多少输出电流;换言之,负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,梅,  

    问题是否已解决? 我现在将 Ron 的回答标记为“TI 认为已解决”,请确认。  
    如果问题仍未解决,请告诉我们。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持,我们已经关闭了此案例。

    此致,
    五月纳德